This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:CC3230SF

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1298943/cc3230sf-cc3230sf

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件: Energia

我需要使用 bootloader.bin、application.bin 和 factory.bin 将映像放置在外部闪存中。 是否可以根据 cc3230SF 上电时的 GPIO 输入设置、自定义 TI 提供的默认引导加载程序、以便在加载 application.bin 或 factory.bin 之间进行选择? 还是必须开发我们自己的引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不可能的。 引导程序位于 ROM 中、无法更改。 在 SF 器件上使用自己的引导程序也很难做到。 实现自己的引导程序的唯一简单方法是将引导程序放置到 XIP 闪存(mcuflashimg.bin)中、并且您的代码从 RAM (256KB RAM)中执行。 但这种方法在代码大小方面将受到限制。 请参阅我的 Energia 代码引导程序。 实现的 JESD204B 接口也会很有用。

    建议的方法是使用 TI 设计的标准方式(请参阅 TIOTA 示例)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最新的 SDK 中、在 mqtt_client 示例的自述文件中、有新 OTA 接口模块(OTA_IF)的说明、其中包括"internal-update"方法。 通过这种方法、您可以使用存储在 FS 中的应用程序替换现有应用程序(基本上、您可以创建一个 OTAAR 映像、并将其作为文件存储在文件系统中、"内部更新"会将其用于本地更新)。