This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:HomeKit 示例

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1295526/cc3220sf-homekit-examples

器件型号:CC3220SF

大家好!

我们目前正在探索用于支持 HomeKit 集成的解决方案。

您能否指导我从何处下载 HomeKit 示例?

我收到一篇文章、显示 TI 不再支持最新的 HomeKit 版本。 是否可以访问较旧的 HomeKit 示例?如果是、我可以在哪里找到它们? 此外、旧版本是否有任何已知限制?

非常感谢您的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HomeKit 通常需要直接联系才能获取下载链接。但是、您有什么原因想要使用旧的联网家庭方法?

    TI 不支持新版本的 HK。 我们未来的工作重点,将会放在预计会取代香港的 Matter/Chip 上。

    如果您想了解有关 Matter 的更多详细信息、请查看 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122413/faq-cc3235sf-matter----getting-started-guide

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    非常感谢您的信息。

    我们有 MFi 帐户。 我们如何通过链接来下载 HomeKit 示例?

    我想知道,如果它不支持新版本的香港,有甚么限制呢?

    对于旧版本、 我的器件可以使用当前 HK 做什么?

    由于我们正考虑升级目前的网关(CC3220SF)以支援香港,我们希望能提供更多有关香港支援的资料。

    但我们似乎再也无法获得有关 CC3220SF HK 的资料。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我看看一位最了解该技术的专家。 他目前正在感恩节假期,下周三应该回来。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    当然可以。 感谢你的帮助。

    我期待 很快收到您团队的回复。 :)

    祝你度过一个愉快的假期。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,将确保有人会在这个星期三回到你。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Shlomi 提到的、我们不再支持 HomeKit (即 HAP - HomeKit 附件协议)用于新设计。 可以 通过 Matter 支持 iOS HomeKit API (HomeKit API 现在正在 HAP 或 Matter 上运行)。

    最新的 CC32xx HAP 插件版本支持  HomeKit 附件协议 R15 (以及 CC32xx SDK 4.10)、但该链接不再可用。

    请检查以下各项:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122413/faq-cc3235sf-matter----getting-started-guide  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的解释。

    您能否说明 R15是否仍然与当前 HomeKit 系统兼容? 此外、如果器件专门支持 R15、可能会出现哪些限制?

    我们的 CC3220器件可用作家庭自动化网关、能够与 Google Home 和 Alexa 等平台无缝集成。

    虽然我们已经成功建立了与其他系统的连接、但我们现在正在积极致力于将其与 HomeKit 系统集成。 我们已经联系了 Apple 团队并启动了帐户设置。

    鉴于我们的网关是在 CC3220上运行的、我们认识到在实现兼容性方面需要您团队的支持。

    你在这个问题上的帮助是非常重要的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的 HAP 规格为 R17。

    很难辨别 与 R15的区别、因此无法讨论限制、但最新认证可能无法正常使用。

    我了解您的地位。 Matter 的设计涵盖了所有生态系统(HomeKit、Alexa、Google Home 等)、因此是优选的解决方案。

    如果您坚持要获取我们的 HAP 插件、我将尝试查看我能做些什么、但请注意、我们不建议这么做、并且我们对问题(在移植和/或认证期间)的支持能力将会受到限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的详细解释。

    如果可能无法获得认证、我们正在考虑将目前的产品升级为 Matter Bridge。 您能否提供有关 Matter Bridge RAM 要求的信息? 我们目前的 RAM 运行量很低、需要评估这种升级是否可行。

    此外、您是否有任何特定于 CC3220的示例可以帮助我们更好地了解该实施方案?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 RAM 中的功耗较低、则由于要求 Matter 协议栈本身以及在主机上包含 LWIP+MBEDTLS、当前 Matter 支持可能会有问题。

    我们将进行优化、但目前2需要110KB + 80K 的堆空间。

    请注意、 整个 Matter 解决方案的占用空间为 550-650KB。

    优化后、RAM 和闪存要求均可显著降低、但我们尚无法对目标数字进行准确估算。

    在 Matter 报告中、您将找到几种器件类型的示例。 CC32XX 支持针对 lock-app 提供(使用 Launchpad LED 演示电子锁状态)。 这可以正常工作后、您应该能够移植 示例以使用其他群集 和设备类型。