This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:用于高振动环境

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1296258/cc3220mod-use-in-high-vibration-environments

器件型号:CC3220MOD

您好 WiFi 论坛社区、

我们正在评估将 CC3220MOD 用于安装在机器监控设备上的使用情况、该设备使用 MEMS 加速计以及其他参数来测量温度和振动、我们想要寻求 TI 专家和产品团队的反馈、建议和建议、以指导我们:

  1. 这些模块是否适用于直接安装在振动机器上进行振动监测? (假设宽带振动为0-2kHz、A-RMS 为~4g、器件寿命的65%)
  2. 在设计外壳时、我们应该隔离/最小化这些模块的近似自然频率是多少?
  3. 这些模块是否将基于晶体的振荡器用作时钟源? 这些晶体是否足够坚固、可以在振动环境中使用?
  4. 是否有在振动环境中使用或不使用这些设备的建议?

请为给定用例指导我们的决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    遗憾的是、我们没有有关振动环境的任何信息。 这些不是我们通常要进行的质量测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    令人沮丧的是、我认为 TI 产品团队从设计阶段就能轻松获得这些内容。

    是否可以共享模块的一些基本机械特性? 例如、 基体层属性-厚度和材料? 我们可以尝试通过仿真来估算固有频率。

    ESP32模块在 DS 中清楚地提到、 由于 模块的固有频率、这些器件不适用于高于特定范围的频率。

    此外、您能否帮助我们提供有关此模块上通常 高度易受振动影响的任何易受攻击组件(例如晶体时钟)的信息?

    我想在为我们的产品选择模块时获得一些有用的指导、或许您可以指导我们使用具有可用振动曲线的其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    我理解您的需求、很遗憾、如果我们还没有完成这些类型的测试、我就无法完全满足您的需求。

    您正确的事实是、晶体振荡器等组件更易受影响、而且模块 BOM 由无源组件和 WIFI IC 组成。 基板厚度为0.8mm、共4层、采用高 Tg FR4材料。