This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:当编译器从默认 GNU 编译器更改为 TI 编译器时、无法打开 syscfg 文件

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1298320/cc3235modasf-unable-to-open-syscfg-file-when-compiler-is-changed-from-default-gnu-compiler-to-ti-compiler

器件型号:CC3235MODASF

您好

我从最新的 SDK 导入了一个示例工程 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13。 选择默认编译器作为 GNU v9.2.1。 当我尝试将编译器更改为 TI v20.2.27 LTS 时、我无法打开 syscfg 文件。

这是我尝试打开 syscfg 文件时遇到的错误。 我使用的是 CCS v12.4。

更改编译器时、还会收到一个弹出窗口、指出必须手动进行一些更改。 有人能指导我做哪些更改吗?

谢谢

序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何要使用 TI (CCS)编译器?  它在7.10中变得过时了,在该版本中仅支持 GCC 和 TIClang。

    我不确定问题到底出在哪呢、但如果您想使用 TI 编译器、请下载 SDK 6.10并 导入 CCS 工程。