大家好!
我已经使用提到的用于 beaglebonebalck 的 SDK 构建了映像、并且我收到以下错误-
[23.030167] cfg80211:为监管数据库加载编译的 X.509证书
[23.197760] remoteproc remoteproce1:4a334000.pru 可用
[23.286277] remoteproc remoteproce2:4a33860.pru 可用
[ 23.446988] cfg80211:已加载 X.509证书"forshee:00b28ddf47aef9cea7"
[ 23.836160] wlcore:[wifi CC33xx SDIO]平台设备探测已完成
[ 23.846917] cc33xx_driver cc33xx.1.auto:直接加载 ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin 固件失败,错误-2
[ 23.914726] cc33xx_driver cc33xx.1.auto:直接加载 ti-connectivity/cc33xx-conf.bin 固件失败,错误-2
[ 23.967066] wlcore:Error Could not get configuration binary ti-connectivity/ccs33xx-conf.bin:-2
[ 24.004571] wlcore:警告恢复为默认配置
[ OK ]已启动 udev,等待设备完成初始化。
[26.564582] wlcore:错误引导 IRQ 超时
[26.568733] wlcore:error ti-connectivity/cc33xx_2nd_loader.bin boot signal timeout
[ OK ]到达目标硬件激活的 USB 小工具。
[26.796581]------- [剪切此处]-------
[26.801285] WARNING:CPU:0 PID:258 AT DRIVERS/NET/WIRELESS/ti/cc33xx/SDIO.c:108 cc33xx_sDIO_RAW_READ+0x104/0x160 [cc33xx_sDIO ]
[ 26.81290]链接模块: cc33xx mac80211 sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc ICSS_IEP cfg80211 libarc4 snd_soc_simple_card )
[26.854986] CPU:0 PID:258 Comm:IRQ/62-cc33xx 污染:G O 5.10.100-g7a7a3af903 #1
[26.864068]硬件名称:通用 AM33XX (平展设备树)
[26.870231][ ](relaxed_backtrace),来自[ ](show_stack+0x10/0x14)
[26.878039][ ](show_stack)从[ ](__warn+0xd4/0xec)
[26.884964][ ](__WARN)从[ ](WARN_SLOPPATH_fmt+0x64/0xc8)
[26.892490][ ](warn_sleppath_fmt),来自[ ](cc33xx_sdio_raw_read+0x104/0x160 [cc33xx_sDIO ])
[26.902870][ ](cc33xx_sDIO_RAW_READ [cc33xx_sDIO ])、来自[ ](wlcore_irq+0xb0/0x1d4 [cc33xx])
[26.913219][ ](wlcore_IRQ [cc33xx]) ](GPIO_IRQ_THREAD_Handler+0x20/0x2C [cc33xx_sDIO ])
[26.923653][ ](GPIO_IRQ_Thread_handler [cc33xx_sDIO ]) ](irq_fn+0x1c/0x78)
[26.933544][ ](irq_three_fn)来自 ](irq_thread + 0x110/0x1fc)
[26.941252][ ](IRQ_thread)从[ ](kthread+0x140/0x184)
[26.948434][ ](kthread)从[ ](RET_from_fork+0x14/0x2C)
[ 26.955703]异常栈(0xc4195fb0至0xc4195ff8)
[26.960777] 5fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[26.969010] 5fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[26.977246] 5fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[26.983888]----[结束迹线95e6f6b0a9863889 ]----
[ 26.988546] cc33xx_sDIO mmc1:0001:2:SDIO 读取失败(-110)
[26.994228] wlcore:读取内核状态期间出现错误 IO 错误
[27.004808] wlcore:错误固件下载失败
我已经厌倦了预构建的图像,并发现图像工作正常.
已通过此链接下载预构建映像-
https://dr-download.ti.com/software-development/driver-or-library/MD-oT6mFoXgXh/0.4.2.0/cc33xx-linux-am335-img.tar.xz
此致、
S·卡兰卡