This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:`配额上的对等链路编号`、具有4个网状节点

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1297195/wl1807mod-peer-link-num-over-quota-with-4-mesh-nodes

器件型号:WL1807MOD

尊敬的社区:

我们使用 wl1807芯片在嵌入式器件之间提供网络网状网络(802.11s)。 由于 e2e.ti.com/.../wl1807mod-no-tx-anymore-max_tx_failure_event_id-with-more-than-5-mesh-nodes 中的信息 (通过在使用的内核上恢复 FULL_AP_CLIENT_STATE 功能)、我们习惯了相当稳定的网状网络。

但上周,一个节点抱怨了较长的时间(几倍于 sta 超时)`Peer link num over quota(10 )`,尽管设置不包含超过4个节点! 在此期间、3个节点未能加入。

主设置:
- 4个节点与 wl1807 (SDIO ),一个节点有 RSSI 约-80,其他在-30 --60之间。
- wl1807、采用 TI WiLink 8.8、FW 8.9.0.0.90、配置为1x2.4GHz、0x5GHz 天线、不支持 MIMO
- Linux 内核5.15.129, ARM64 (intree ); wl18xx 驱动程序的内核源根据 e2e.ti.com/.../wl1807mod-no-tx-anymore-max_tx_failure_event_id-with-more-than-5-mesh-nodes 补丁
- iw (intree ),带加密
- mesh join through freq 2437, HT20, mesh_max_peer_links=10 mesh_rssi_threshold=-80 mesh_fwding=1
- RTS 设置为0、POWER_SAVE 已禁用(包括 ELP)
-无网关,无其他 AP

问题:
-当在节点 B、C 和 D (不同的频率,不同的网状 ID ,来回)上尝试不同的网状配置时,节点 A (不对它运行任何测试,而不是具有弱 RSSI 的那个)最终抱怨`MPM : 对等链路 num 超过配额(10)`且其他3个节点不再能够加入网状网络(等待了几个小时)、直到节点 A 完全(网状)重新启动。网状网络以前运行良好。 在测试开始之前、所有节点都重新启动了4h。

调试:
-我们无法重现问题


我假设4个节点无法越过链路 num 配额。

我在日志中看到的唯一内容是以下内容(日志提取、对等通知来自节点 B、C 和 D):

```bash
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
mesh0:0e:00:2D:6F:E6:20的新对等通知
mesh0:0e:00:2D:6F:E2:F4的新对等通知
mesh0:0e:00:2D:6F:E2:dc 的新对等通知
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
MPM:对等链接编号超过配额(10)
mesh0:0e:00:2D:6F:E6:20的新对等通知

```

您是否有任何提示或线索、这种行为可能会以无法自我治愈的方式(例如在超时之后)强制实施-当然、如何防止或修复它?

提前感谢、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    Peer link num over quota (对等链接 num over quota (num over quota)消息使我觉得当您的其他设备连接和断开连接时,我想知道节点 A 是否以某种方式未释放连接并达到10节点限制。  

    您能否帮助我了解您认为该问题无法重现的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    感谢您的回答。 我的意思是、 在尝试达到相同状态时、我们第二次不会遇到相同的行为。 虽然我不得不承认,我们还没有投入大量的时间在它。

    我今天在实验室中、试图复制它。 我会告诉您。