This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:2.4GHz 和5GHz WiFi 的射频前端

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1297230/cc3235sf-rf-front-end-for-2-4ghz-and-5ghz-wifi

器件型号:CC3235SF

我想问、 对于2.4GHz 和5GHz WiFi、微控制器 CC3235SF 是否可以根据 TX 和 Rx 来控制开关? 我需要在我的项目中为两个频率范围添加一个射频前端、并且我需要知道我是否可以使用您的产品。 或者、您是否有任何其他支持该功能的微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件已包含射频前端。 您能解释一下射频前端的含义吗? 如果是指外部开关、我们确实提供了 NWP 用户指南第4.8章中所述 的天线选择机制 https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf?ts = 1701240011823&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    借助于这个特性、您应该从控制此开关的可选 GPIO 列表中挑选2个 GPIO。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复。 我需要在 RX 路径中添加一个额外的小 LNA、以改善所创建器件 (这会很远)之间接收到的信号、因此我需要添加外部开关以具有单独的 TX 和 Rx 路径。 问题是、我是否可以按照这种方式控制微处理器引脚、使其工作取决于是发送还是接收。 根据外壳的不同、我看到在一些微处理器中、在5GHz 无线电轨道上有两个单独的 TX 和 RX 引脚、我还希望能够将它们分离为2.4GHz。

    此致、

    Michał

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有什么特别之处。 您可以如指南中所描述的那样控制外部开关、并且您可以从 RSSI 中获取一些指标、然后在应用处理器中设计一些指标来控制这些线路。 不确定这是否是您要找的。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Michał

    CC3235器件无法实现您所需的功能(添加外部 FEM)。

    1月