This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:与 AP 同时连接的数量

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1291102/cc3235modasf-number-of-simultaneous-connections-to-ap

器件型号:CC3235MODASF

基本问题、我想:我知道对于同时连接的数量、对接入点有限制、最多255个左右。 可同时连接多少 CC32xx 器件到该 AP。 CC3235有16个插座;是上限吗? 我需要将许多低速物联网设备连接到 AP、我想知道如何确定限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我已将此帖子分配给我们的一位软件工程师、请在周一之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AP 模式下、CC3235器件仅可用于4个客户端。 AP 模式主要用于器件配置。 在 STA 模式下(CC3235连接到基础设施 AP)连接到 AP 的 CC3235数量取决于该基础设施 AP 的能力。 这是针对该 AP 制造商提出的问题。 例如、使用的是 Ubiquiti AP: U6 Enterprise (连接设备600+)、U6 Professional (350+)、U6 Lite (300+)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    您是指当每个 CC3235器件处于 STA 模式时、可以有多少 CC3235器件连接到特定接入点? 如果是这种情况、则 正确、这是特定于 AP 器件而不是 CC3235器件的限制。 如果这不是您的问题、请进一步澄清、我将非常乐意提供帮助。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Corinne Meyers、这是我的问题。 非常感谢 提供简短的答案和示例!