This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:模块中集成32MB SPI 串行闪存?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1295893/cc3235modasf-32mb-spi-serial-flash-integrated-in-the-module

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:BEEPROG

您好!

只是想确认 模块中已集成32Mbit SPI 串行闪存?

如果集成了 外部 SPI 编程端口、则可将其用于提供额外的存储器。

谢谢。

       利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    是的、模块内部有4MB sFlash。 无法将另一个 SPI 闪存连接到引脚 FLASH_SPI_*。 这将导致两个 SPI 闪存芯片之间的冲突(位于同一 CS 的两个 SPI 器件不是最佳选择)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    规格中显示了32MB SFLASH 比较表(表6.2)(下方链接)。 确认一下是4MB 还是32Mb SFLASH

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3235modasf.pdf?ts = 1700815153368&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3235MODASF

    谢谢。

          利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    即32-Mbit = 4MB。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    感谢确认。

    最后一个问题、我想谈谈外部 SPI 编程接口。

    选择模块排除32MB SFLASH 并添加您自己的模块时、我没有看到任何选项。 不知道外部 SPI 编程接口的用途是什么。

    外部器件是否允许对模块中包含的32MB SFLASH 进行读/写访问?

    谢谢。

          利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    TI 的所有 CC32xx 模块都集成了 SPI 闪存。 无法选择获取没有内部32Mbit sFlash 的模块。

    模块包含来自 Macronix (MX25R3235F)的 SPI 闪存。 如果您想以其他方式对 SPI 闪存进行编程、即使用从模块进行 UART 引导程序员、您可以是第三方闪存编程器(例如总相位 Cheetah、Elnec Beeporg 2……)。

    1月