尊敬的社区:
我使用定制板开发定制应用。
对于我的应用、当路由器断开连接时、器件会进入配置模式、并扫描可用网络。 10分钟后、配置停止且仍在进行扫描。
但配置停止后、我在扫描网络时总是收到-2073错误。 在配置停止之前、扫描工作正常、我得到了可用的网络。 我在两次扫描之间提供了足够的时间(30秒)。
为避免此错误、在配置 停止后、我现在使用 sl_stop 和 sl_start 来重新初始化 NWP、然后扫描正常工作、并且我没有收到-2073错误。
但我的问题是、配置停止时会发生什么情况、为什么必须重新初始化 NWP 才能正常进行扫描?
配置停止后、如何在没有收到-2073错误的情况下继续扫描并避免重新初始化 NWP?
谢谢。此致、
斯瓦普尼尔