This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:申请 cc3310的 Linux 驱动程序源代码

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1295280/bp-cc3301-request-for-linux-driver-source-code-for-cc3310

器件型号:BP-CC3301

您好的 支持团队

我们目前正在使用一个在 Linux 系统上运行的主机平台、该平台集成了 BP-CC3301 (BP-CC3301 + BeagleBone Black (BBB)+ BP-CC33- BBB-ADAPT)。 我们烧录的固件是一个图像文件、

(__LW_AT__0.4.2.0).以后,我们计划使用其他 Linux 系统主机(例如,内核为5.10的非 BBB 开发板)来集成3301模块。 如果需要编译驱动程序、

源代码 kmod 方法,您能不能向我们提供有关我们如何以及在哪里可以获得此驱动程序源代码的信息?

非常感谢您提供任何帮助或指导。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我们在 SDK 中包含的补丁中提供源代码。 您可以在以下位置找到 SDK: https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-AM335 

    安装 Linux 软件包后,您将找到可修补到内核并构建 kmodule 的补丁。 安装程序中还有相关文档可帮助您快速入门。  

    如果您在安装程序及其文档/文件夹中有问题、敬请告知。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我非常感谢你在这个问题上的帮助。 感谢您的指导、我现在了解了如何访问源代码。

    再次感谢您的帮助和支持。

    此致、

    亚伦