This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:如何测量睡眠模式下的功耗

Guru**** 2596785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1294765/cc3301-how-to-measure-the-power-consumption-at-sleep-mode

器件型号:CC3301

您好、  

我的客户希望按如下方式测量结果。

  1.  睡眠模式设置命令是什么?
  2.   设置 nReset Low (nReset 低)时是否可以运行关断模式? 仅限硬件设置, 不需要任何命令?
  3. 如何分别打开/关闭 BLE 和 Wi-Fi?

 Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frank、

    关断模式只能通过将 nRESET 驱动为低电平来实现。 没有单独启用/禁用 WiFi 和 BLE 的硬件方法、这只能在软件中处理。  

    我将此帖子分配给我们的一位软件专家来帮助您使用命令。 您能否确认客户是否正在使用 Linux 主机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    除了 Dylan 的回答外,您还可以卸载模块,它应该会关闭。 在/usr/share/cc33xx 中执行"unload_cc33xx.sh"脚本、以重置 CC33XX。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh,

    是的、目前他们使用 BBB。

    如果您有免费 RTOS 的方法、请同时分享。

    我的客户是模块制造商。 他们需要两者。

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    只需要一些代码来关闭连接到 nRESET 线路的 GPIO 引脚。