This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:芯片内部的 MAC 地址配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1294812/cc3301-mac-address-configuration-inside-the-chip

器件型号:CC3301

您好、专家:

请问我们是否可以在 cc3301芯片组中写入自己的 MAC 地址? 而不是来自 主机端的 cc33xx-nvs.bin。

谢谢。
特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

    我们不向客户提供将 其自己的 MAC 地址永久写入 CC3301的方法。 这只能通过主机端的 cc33xx-nvs.bin 来完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    我得到了它,谢谢你的答复。

    谢谢。
    特伦斯