我们开发了一款名为 e-Trilock Wi-Fi 的住宅产品、该产品具有 CC3120 Wi-Fi 解决方案。 SimpleLink Wi-Fi SDK 有一些问题,我们需要支持来解决我们看到的几个问题。 以下是对这些问题的简要说明。
SDK 版本: SimpleLink CC32xx SDK 3.20.00.06
- 我们 偶尔会遇到同步丢失的致命错误、以下是此状态的恢复机制。
- 当主机控制器端发生致命错误时、这是恢复机制。 -> sl_stop()-> sl_start()。
- 在某些情况下、我们会发现恢复机制在以下条件下出现故障。
- sl_stop
- 场景1: 卡在无限循环中,等待在 sl_stop()函数中释放对象。

- 场景2: 在 driver.c 文件的_SlReturnVal_t _SlDrvReleaseAllActivePendingPoolObj ()函数中执行以下代码部分时发生硬故障

我们想知道哪些因素可能导致出现这种情况、是否有任何解决方案。 另外、我们想知道这些问题是否在更高版本的 SDK 中得到了解决。