This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1292919/cc3135-application-issues-of-chips

器件型号:CC3135

我以前曾提出过这些问题、但尚未答复、因此我已重新提交

我检查了昨天发送给我的信息。 我们曾提到、我们应移植 SimpleLink SDK 的驱动程序层。 然后创建用户。 并在其内部实现几个基本接口。

该文档只告诉我需要实现哪些函数、而没有指定我应该将哪些特定的源代码文件复制到我自己的项目中。 下图显示了文档中的特定目录内容。

因此、我有以下问题需要确认:


1. SimpleLink 似乎有多个版本。 我从 TI 官方网站下载了该链接:

https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

请确认我下载的版本是否正确?

2.安装 exe 后,它在我的 PC 上生成了一个 SDK。 但是、它似乎集成了多个项目、包括示例和工具、并且内部的源代码在很大程度上得到了重复使用。 我已经合并了这些文档、并大致浏览了 SDK 中的内容。 我似乎应该将下图中的源代码文件复制到我的项目中。 请确认我是否理解正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiFi 插件包含适用于 MSP432和 CC26器件的示例。 我在您的博文中尚不明白、您是否正在尝试将驱动程序移植到您自己的 MCU 主机? 它不是插件支持的器件之一吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SWRU455第19章介绍了主机驱动程序的移植

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想补充一点、您不需要复制任何内容。 如果您使用 CCS、则可以将 Simplelink 作为项目导入、并且可以更新这些文件并重建库。