This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:降低了功耗

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1289755/cc3235modas-reduced-power-consumption

器件型号:CC3235MODAS

我们使用电池电源运行 CC3235MODAS。

我们必须延长电池供电的运行时间。

我们正尝试通过降低发射功率来实现这一点、因此请告诉我设置。

另外、如果有其他方法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的铃木光次:

    您使用什么方法告诉器件如何传输功率? 您是否正在用传送指令刷写器件?  

    谢谢。

    安迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多种方法可以降低 CC32xx 器件的功耗。 第一步请阅读此报告。

    一些提示:

    • 正确使用省电模式(LPDS、休眠等)、包括正确设置引脚
    • 根据应用需求正确设置 TX 功率
    • 设置无线电校准的适当模式
    • 等等

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我花了一些时间阅读文档、所以我很晚才回复。

    我们先尝试降低发射功率。

    我知道2.4GHz 频段可以使用 sl_WlanSet API 控制发射功率。

    但是、5GHz 频段的设置方法未知。 请告诉我参数设置。

    光次市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsugu

    是否可以使用 SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER 选项进行测试? SWRU455说明了选项 SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_AP_TX_POWER 仅影响2.4GHz。 但是对于 SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER 选项、没有此类注意事项。 我从未在广泛的应用中使用 CC3235、因此我无法确认5GHz 时的行为。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    我们在 AP 模式下运行 CC3235。

    SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_AP_TX_POWER 降低了发送功率、峰值电流降低了、但平均电流保持不变。

    请告诉我如何降低平均电流。

    光次市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsugu

    需要低功耗应用时、使用 AP 模式是个问题。 当器件处于 AP 模式时、它需要为连接的客户端提供服务、响应管理帧等。 因此、NWP (WiFi 协处理器)无法进入节能模式、并且在 STA 模式下功耗远高于器件。 我想如果器件将处于 AP 模式、您将无法克服这一问题。

    1月