This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301是否支持 Wi-Fi BLE 共存?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1292486/cc3301-does-cc3301-supports-wi-fi-ble-coexistence

器件型号:CC3301

您好、专家:

请问 CC3301是否支持 Wi-Fi BLE 共存?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC3301当前支持内部 BLE 共存。 这意味着 Wi-Fi 和 BLE 通过同一根天线共享。

    它还支持外部共存接口、因此您可以连接其他2.4GHz 无线电并保持互操作性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    感谢您的答复。

    您能否分享上面提到的内部共存性的参考详细信息?  

    关于外部共存性、我们可以看到数据表中提到了共存引脚等详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您在寻找什么细节? 我们实际上并不提供有关其工作原理的完整描述、因为它在固件中定义、不会向客户暴露。

    如果您关心的是它的性能、我鼓励您购买 BP-CC3301并自行评估 SDK:ti.com/tool/BP-CC3301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    感谢您的快速回复。

    是的、我只是关心内部兼容性的保证、因为我在数据表中看不到该说明。 在制造商的一些文档中、提到了内部/硬件共存是可用的。 此外、我已经购买了 BP-CC3301、我们正在进行开发。  

    我们计划使用 Wi-Fi 进行视频流式传输、并且系统还将具有 BT 键盘控制。 因此、我们希望 CC3301的 Wi-Fi BLE 共存。  

    您确认后、我们将使用 BP-CC3301进行检查。