This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:收集器与协处理器之间的串行通信函数代码

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1286694/cc3220sf-launchxl-serial-communication-function-code-between-collector-and-coprocessor

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC1310CC3220SF

大家好、

1.

在网站上、

https://software-dl.ti.com/lprf/ti15.4stack_linux_x64/2.01.00.10/exports/docs/TI-15.4%20Stack%20CoP%20Interface%20Guide.pdf

我在链接6.1或6.2中找不到属性 ID。

2.

协处理器已下载 simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05\tools\cc1310_copy_firmware\ cc3220_coprocessor_cc1310lp.hex

该文件可以按预期运行、但如果协处理器在 CC1310SDK 下下载 simplelink_cc13x0 sdk-4.20.02.07 \coprocessor_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs 例程、则会发现协处理器串行端口不输出数据、导致无法打开网络。 重新启动并重新下载。 没有任何代码可以解决此问题

不兼容是否由 SDK 版本号引起? 或者是否需要修改协处理器例程代码? 如何解决该问题?

所有版本都是最新版本。

感谢您的支持!

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我误解了您的意思、请告诉我。 您可以刷写器件、但当您在 CCS 中运行应用程序时、串行端口不会输出任何数据。 是这样吗?

    您正在使用哪种设备?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Marvin M ü,

    1.哪个 PDF 可以找到属性 ID?

    关于设备:

    CC3220SF 用作主机收集器、而 cc1310128用作协处理器。

    该传感器也是一个 cc1310。

    不应有串行端口日志文件。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    属性 ID 位于 pdf 中的第63页。 似乎是链路错误。 它不应是6.2,而应是4.2。 我们将探究另一个问题。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Marvin M ü,

    感谢您的支持。

    为2。

    当您讨论刷新器件时、您是指重新下载代码还是按下复位按钮?

    我尝试过上述两种方法、但都无法打开网络。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC3220上、您使用的是哪个 SDK 版本和软件示例?

    在协处理器上、您正在使用哪个 SDK 版本?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    位于 CC3220上:simplelink_sdk_ti_15_4_STACK_PLUGIN_2_20_00_05  

    软件示例 : SimpleLink SDK TI 15.4 Stack 插件  

    在协处理器上:SimpleLink CC13x0 SDK 最新版本(当前为4.20.02.07)  

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否知道此案例有任何更新?

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Galaxy、

    我已获得 CC3220器件、并将尝试找出可能的问题。 我希望在下周前得到一个答案。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨银河系

    我成功地使它工作。 因此、我在插件中使用了协处理器十六进制文件、而在插件中使用了传感器 no Fh 十六进制文件。 对于 collector_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目、我更改了 feature.h 文件。 使用 UNDEF 取消定义 FEATURE_ALL_MODES、然后定义 FEATURE_NON_BEACON_MODE。 如果您想使用、还可以定义另一种模式。  

    下图显示了相应的设置。 右侧是协处理器和收集器(CC3220)、左侧是传感器。 通过 CC3220的接头连接到该协处理器。 还要查看我设置的跳线、执行相同的操作。 最重要的设置:

    • Extern 上的跳线。 电源

     我们还建议在进行数据交换时使用嗅探器。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin M ü,

    非常感谢。

    我正在等待客户。

    希望一切都可以。

    感谢您的支持!!!

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin M ü,

    是的、这样的连接方法可以通过收集器端的 UART 在协处理器端获取数据、但我们现在可能需要修改协处理器的一些配置来满足当前的需求。 我仅使用 C:\ti_simplelink_sdk_ti_15_4_STACK_PLUGIN_2_20_00_05\tools\cc1310_cop_firmware\cc3220_coprocessor_cc1310lp.hex 此目录中找到匹配协处理器的十六进制文件、但我找不到匹配协处理器的例程代码。 我尝试了 CC1310的 SDK 中包含的所有协处理器工程来编译 hex 文件、但没有发生任何情况。 无法响应收集器侧的 UART 数据。

    我的要求是查找与 simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05插件中的收集器匹配的协处理器端例程代码。 目前、仅提供十六进制文件。

    simplelink_sdk_ti_15_4_STACK_PLUGIN_2_20_00_05在此插件中、收集器和协处理器使用 UART 进行通信。 我已经测试了 CC1310 SDK 的所有当前版本、协处理器例程不会通过 UART 返回响应数据、因此我认为当前 SDK 不包含支持例程。

    请确认、当使用 collector (cc3220)协处理器(cc1310)传感器(cc1310)的三个终端来实现15.4协议栈时、收集器使用 C:\ti/simplelink_sdk_ti_15_4_STACK_PLUGIN_2_20_00_05\examplp in simplelink_sdk_ti_15_4_STACK_pplugin_2_20_20_stack_sl_20_20_00_05\example 当正确实现 CC32xL_stack_stack 函数时、应正确实现 CC32xL_p_stack 函数的例程示例?

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin M ü,

    只需帮助我在此插件目录中找到 hex 文件的例程。 谢谢你。

    他需要代码或示例。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    堆栈插件中的 hex 文件与 SDK 中的不同。 我将探究此 hex 文件的源项目在哪里、并在我有答案时与您联系。

    此致、

    马尔文