This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301如何保持 Wi-Fi 和 BLE 连接?

Guru**** 2599785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1281584/cc3301-how-does-cc3301-maintain-the-wifi-and-ble-connection

器件型号:CC3301

您好、专家:

CC3301一次只能使用一根天线来传输 WiFi 或 BLE。

如果 CC3301要传输很大的 WiFi 数据而 CC3301需要保持 BLE 连接、它是否会影响50Mbps 吞吐量?

是否有要共享的数据?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    两者同时运行时、需要对吞吐量进行权衡、但目前我们没有任何数据可共享。  

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corinne:

    在开启 Wifi 和 BLE 时、您是否有关于吞吐量的测试数据更新?

    Br、

    弗兰克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您与我们联系! 我们将在年底收集到数据、但目前没有任何数据可供分享。 团队目前正在构建测试用例、以便为您提供这些结果。

    此致!
    科林讷