This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:AES Rijndael C 代码/示例?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1291175/launchcc3235mod-aes-rijndael-c-code-example

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC3200

有没有使用 AES 的示例? 有一个 AESSOCF 我再也不看了。 这现在是 SysConfig 生成的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我记得的唯一一个 AES 示例是2代前(CC3200)提供的。

    没有 CC3235的 AES 示例、但有相应的驱动程序。

    driverlib 包含 aes.c/h、TI 驱动程序包装程序位于 cryptoCC32xx.c/h 下。

    此致、

    什洛米