This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1827MOD

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1289717/wl1831mod-wl1827mod

器件型号:WL1831MOD

大家好、我还有一个关于中国 SRRC 认证的问题。

我从另一个标题了解到这不支持 SRRC!?

我可以更详细地介绍一下吗?

我们现在尝试应用 SRRC 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要我想了解 CSE (传导杂散发射)测试

    2483.5~上的新版本 SRRC 2500MHz 标准低于-40dBm、看起来无法通过测试。

    有什么方法可以调节这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我不确定您所指的其他"标题"是什么、您是否打算链接另一个 e2e 帖子?

    WL18xx 模块截至目前尚未经过中国认证、因此我们无法保证其如何通过  SRRC。 尽管我们仍然可以为客户解决有关设计和测试其最终产品的任何技术问题提供支持。

    如果该器件没有通过杂散辐射、则可以尝试使用 INI 文件降低 TX 功率、但我认为该器件无法将 TX 降低超过~10dBm。

    我们还在客户可以利用的其他地区提供了认证、例如 WL1831MOD 具有针对  FCC、 ISED、ETSI/CE、 RED 和 MIC/TELE 但不适用于中国地区。  客户还可以从 https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION 下载任何认证报告 

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jessica、

    我们实际上曾尝试降低 TX 功率、但仍然未通过杂散发射测试。

    仍然想知道我们是否修改了任何其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    如前所述 、我们无法保证 WL18xxMod 如何通过 其产品的 SRRC。 我建议他们尝试通过改变数据包长度和延迟来更改占空比(请参阅 WiLink WLAN IP 实时调优工具(RTTT) 中用于直流公式的第15页)。

    他们还应确保其 最终产品遵循我们提出的设计建议(请参阅 模块硬件集成指南、 WL18xx 设计检查清单以及 天线阻抗测量与匹配)、并且还可以提交设计以供硬件审查(https://www.ti.com/tool/WILINK-DESIGN-REVIEWS)。  

    例如、希望他们遵循了 Wl18xx 硬件集成指南中的天线建议。

    此时、应由客户修改 其测试和设计以通过  SRRC。 如果他们有任何其他技术问题、我们就在这里、但无法帮助他们确定如何通过认证。

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jessica、让我们先进行内部检查!

    真的很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、

    我将在此结束此话题。 如有任何其他问题、请再次发布 e2e 帖子。

    Br、

    J·M·托雷斯