This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564B/PAN136B:在一个方向失去音频

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1288134/cc2564-cc2564b-pan136b-loses-audio-in-one-direction

器件型号:CC2564

你(们)好!

 

我们在连接至 I 的 PAN1316模块上使用 CC2564B。 MX8用作 GSM 设备的免提系统(HFP-HF)。 控制(HCI)和音频连接(PCM 音频)工作正常。 遗憾的是、对于我们迄今为止生产的所有设备、输出音频(从设备到蓝牙)会在一段时间后中断、即蓝牙视点不再接收来自我们设备的音频。 另一个方向继续运作,没有任何问题。 此问题会在不同时间(几秒钟至有时超过20分钟)后发生。 PCM 音频数据持续亮起、在关闭时、不会向 CC2564B 发送任何命令。

这肯定是 CC2564中的一个问题、因为我们已经完成了一项测试、其中 CC2564背后的 PCM 音频数据被反馈到 CC2564中。 在这个星座中、传出的音频也被中断。

我们的设置:

-一. MX8 Linux 5.10、Bluez 5.66、Ofino 1.34、Bluez-ASA 4.0.0

- CC2564B 固件 TIInit_6.7.16.bts (git.ti.com/.../service-packs)

- CC2564B 是 I²S 512k 位位位时钟/16kHz 采样的从模式、辅助 HFP 模式

 

上传固件后初始化 CC2564B 的命令:

#HCI_VS_ANT_Enable (0xFDD0)     禁用 ANT

hcitool -I hci0 cmd 0x3f 0x01D0 0x00 0x00 0x00

 

#HCI_VS_AVPR_Enable (0xFD92)   启用 AVPR、A3DP 角色接收器、代码上传

hcitool -I hci0 cmd 0x3f 0x0192 0x01 0x01 0x01 0x00 0x00

 

# HCI_VS_Write_SCO_Configuration (0xFE10)

hcitool -I hci0 cmd 0x3f 0x0210 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff

 

# HCI_VS_Write_CODEC_Config (0xFD06) 106

hcitool -i hci0 cmd 0x3f 0x0106 0x00 0x02 0x01 0x80 0x3E 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x10 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

 

# HCI_VS_Write_CODEC_FD07 Config_Enhanced (0xFD07) 107

hcitool -i hci0 cmd 0x3f 0x0107 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

 

#设置蓝牙适配器的语音属性

hciconfig hci0语音0x0060

 

当您接受呼叫时,接管电话功能控制的应用程序会发送此命令:

#HCI_VS_WBS_Associate (0xFD78) ACL 句柄1

hcitool -I hci0 cmd 0x3f 0x0178 0x01 0x00

 

我们是否有初始化错误?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falk:

    感谢您的联系。 Im 将对此进行调查、我们将在下周跟进。

    周末愉快!

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    在过去几天里,我仔细地研究了这个问题。 到目前为止没有任何改进。 在附录中、暂停音频连接时有一个日志文件。 发生了大约9到10分钟的事情。 如果我将蓝牙音频连接切换到智能手机、然后再次回到智能手机上的此状态、则一切都再次正常。

    在这段时间里,我有一个希望,那就是和深度睡眠有关的事情。 我测试了该函数(hci_vs_sleep_mode_configuration/hci_vs_hcill_parameters)。 但没有成功。 这个页面让我想到了这个想法:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/641751/cc2564-cc2564b-sig 测试模式将进入低功耗模式

    此致、

    福尔克

    e2e.ti.com/.../AudioOff_5F00_log1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falk:

     很抱歉响应出现延迟。 非常感谢发送的日志文件,我看不到它们。 您是否遵照记录器指南进行操作?

    https://www.ti.com/lit/ug/swau058d/swau058d.pdf

    但我看到远程器件请求断开连接。

    您能尝试重读日志吗、这样我就能更清楚地了解正在发生什么。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    我按照文档中的说明设置记录器并剪切一条新的轨迹。 大约07:48:15 (+/- 15秒)输入的事件。 音频已单方面消失。 电话于07:48:40结束。

    此致、

    Falk.

    e2e.ti.com/.../AudioOff_5F00_log3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    您是否已经能够使用供应商命令检查设置? 我们是否忽视或出了什么问题?

    周末愉快!

    此致!

    福尔克