This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:通道选择

Guru**** 2600765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1290673/cc3135-channel-selection

器件型号:CC3135

您好!

出于 EMC 测试目的、我想使用2.4GHz 范围内的单频带(1到13)。 我已经看到可以在接入点的通道1、6和11之间进行选择、但我想使用站模式进行测试。
也可以在套接字连接之后通过 SL_SO_CHANGE_CHANNEL 更改通道、但我想知道是否有更具全局性的设置允许在芯片组整个使用过程中仅使用一个频带?  重新启动之间不需要保存此参数、每次必要时我都可以重新配置。

谢谢!

祝你度过美好的一天!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要 Wi-Fi 连接来进行 EMC 测试?

    我之所以提出这个问题、是因为  SL_SO_CHANGE_CHANNEL 仅用于收发器模式而不是 Wi-Fi 连接。

    EMC 通常有两种类型的测试、信令测试和非信令测试(即需要像自适应性测试这样的连接、而不像直接无线电测试那样需要连接)。

    如果您需要 Wi-Fi 连接、最好将 AP 设置为特定信道(在 AP 上禁用 ACS -自动信道选择)。 另一种方法是通过 sl_WlanSet () API 中的 SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS 绑定工作站上的扫描通道。

    如果您使用的是非信令电源、则可以使用无线电工具实用程序或在收发器模式下工作、然后您可以完全控制无线电(正如您在 SL_SO_CHANGE_CHANNEL 命令中提到的那样)。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对信号部分使用正常的站点模式通信。 如果需要任何配置、则应在 AP 上完成。
    收发器模式似乎完美适用于我的客户希望在频段和发射功率方面实现的功能。
    非常感谢、
    此致、

    安托万