This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:如何在连接过程中设置 PMK

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1361210/cc3301-how-to-set-pmk-during-connecting-process

器件型号:CC3301

您好

连接过程中直接设置 PMK。
我们要将 AP 与 PMK 连接、我在 RTOS 驱动程序中没有发现任何 API 可以支持此功能、CC3301 FW 是否可以支持此功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有此类 API。

    为什么您需要此密码、而不需要密码短语?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了提高安全性、我们会在 WiFi AP 上生成32字节的随机二进制数据作为 PMK。   

     也可使用密码短语方法(用于开发等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您基本上可以对密码短语执行相同的操作(使用 63B 的随机 字符串字节、并且到 PMK 的转换将在内部进行)。

    总之,至少现在我们没有这样的支持。 我将在内部提出这一要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直在将这个方法(随机 PMK)与其它产品一起使用、这不会有什么改变。

    我知道您现在不能支持此功能、您是否有实施此功能的时间表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的主机是什么? Linux 或 RTOS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、尚未在 RTOS (ThickMAC)解决方案上计划该应用程序。

    我将添加一个要求。