This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在导入示例工程时未显示 CCS 编译器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1362066/cc3220sf-launchxl-not-showing-ccs-compiler-while-importing-example-projects

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好、TI 社区:

我在导入一个空项目以及所有其他项目作为 Code Composer Studio 时遇到了问题、
导入时没有 CCS 编译器选项、只有 gcc、IAR 和 TI clang 编译器可用、我如何解决该问题
将 CCS 版本11与 SimpleLink cc32xx SDK 版本7配合使用。

请指导我如何解决该问题。
这是该部件的同一个屏幕截图、
https://1drv.ms/i/c/642ba1c1d4b27154/EbLt8ZC9H6RFluj5cJqxdAsBg9Aiw5T4WfpJNGLI_JbAHQ?e=bDbw2G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 不再支持 CCS 编译器。

    请替换编译器或使用旧版 SDK 中的工程文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 CCS 编译器中替换支持 CCS 的编译器、相同的版本为11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 编译器和 AWS IOT 插件受哪些 SDK 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK6.10之前版本一直支持 CCS 编译器。

    最新的 AWS 插件 与 SDK4.30保持一致。 无论如何都需要移植。

    我建议从 SDK7.10中开始空工程(使用 ticlang/gcc/IAR),并将您的代码添加到其中。

    如果您遇到问题、我们会尽力为您提供帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前使用 SDK 4.3、但 AWS 演示项目不可用我想在 AWS 插件中使用 Publish 和 subscribe 项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是 AWS 插件的一部分,不再支持。 请通过 AWS FreeRTOS SDK 查看类似示例:

    www.freertos.org/TI_CC3220_SimpleLink_FreeRTOS_Demo.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 AWS 插件的一部分,不再支持。 请通过 AWS FreeRTOS SDK 查看类似的示例:

    www.freertos.org/TI_CC3220_SimpleLink_FreeRTOS_Demo.html