This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:连接到目标时出错

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1362593/cc3220sf-launchxl-error-connecting-to-the-target

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

你好

我正在使用 cc32xx SDK 版本4.3、使用 CCS 版本11启动 XL
使用 CCS 编译器进行编译和调试、但当我调试示例项目中可用的空工程时、会显示以下错误
连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)

请指导我如何解决此错误、我正在使用微型 USB 电缆连接到笔记本电脑
这是该部件的同一个屏幕截图、

https://1drv.ms/i/c/642ba1c1d4b27154/Eb3gV43HZmxIqze0OPp_X_8BE7olx9tQJmSq3O816N-axA?e=hNwIxJ



等待快速响应  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已将 CC3220编程为开发模式(这是您连接 JTAG 之前必须执行的操作)?

    有时、只需拔下电缆并重新连接就可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 www.ti.com/.../swru461