This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1362636/cc3200-cc3200

器件型号:CC3200
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 CC3100

您好!

我尝试使用 uniflash 3.2来刷写 CC3200、能够格式化和服务包编程、但无法完成程序活动、请找到下面的日志

[15:26:21]开始格式化操作。
[15:26:21] INFO:>正在执行操作:连接
[15:26:23]信息:设置中断信号
[15:26:23]信息:--请重新启动设备--
[15:26:28]信息:连接成功
[15:26:28]信息:获取存储列表
[15:26:28]信息:>正在执行操作:初始化
[15:26:28]信息:阅读版本信息
[15:26:28]信息:设备 CC3200 ES1.33
[15:26:28]信息:阅读版本信息
[15:26:29]信息:阅读版本信息
[15:26:30]信息:>执行操作:格式
[15:26:30]信息:擦除存储 SFLASH
[15:26:31]信息:擦除存储成功
[15:26:31]信息:擦除存储已完成
[15:26:31] INFO:>正在执行操作:断开连接
[15:26:31]操作格式已返回。
[15:26:38]开始 ServicePackProgramming 操作。
[15:26:38] INFO:>正在执行操作:连接
[15:26:40]信息:设置中断信号
[15:26:40] INFO :--请重新启动设备--
[15:26:44]信息:连接成功
[15:26:44]信息:获取存储列表
[15:26:44] INFO :>正在执行操作: ServicePackProgramming
[15:26:44] INFO:服务包文件的路径:C:/TI/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.15.0.1/servicepack_1.0.1.15-2.15.0.1.bin
[15:26:44]信息:阅读版本信息
[15:26:44] INFO:CC3200R Device Detected (检测到 CC3200R 设备)。
[15:26:44] INFO:NWP/MAC/PHY 从 Service Pack 中下载的版本:
[15:26:44] INFO:NWP Patch version:2.8.99.0
[15:26:44] INFO:Mac Patch 版本:1.4.0.1
[15:26:44] INFO:PHY Patch version:1.0.3.37
[15:26:44]信息:阅读版本信息
[15:26:44]信息:设备 CC3200 ES1.33
[15:26:44]信息:阅读版本信息
[15:26:45]信息:阅读版本信息
[15:26:47]信息:正在下载大小为39068的文件"/sys/servicepack.ucf "
[15:26:49]信息:

新令牌为0x4FFC85BD
[15:26:49]信息:下载完成
[15:26:49] INFO:>正在执行操作:断开连接
[15:26:49]操作 ServicePackProgramming 返回。
[15:26:53]开始程序操作。
[15:26:53] INFO:已检查更新配置组:[]
[15:26:53] INFO:要生成的文件列表:[]
[15:26:53] INFO:>正在执行操作:连接
[15:26:55]信息:设置中断信号
[15:26:55]信息:--请重新启动设备--
[15:26:59]信息:连接成功
[15:26:59]信息:获取存储列表
[15:27:00]信息:>正在执行操作:初始化
[15:27:00]信息:阅读版本信息
[15:27:00]信息:器件 CC3200 ES1.33
[15:27:00]信息:阅读版本信息
[15:27:01]信息:阅读版本信息
[15:27:02]信息:>执行操作:编程
[15:27:02] INFO:>文件名:/sys/mcuimg.bin,更新:true,擦除:true
[15:27:02] INFO :> Erase File:/sys/mcuimg.bin
[15:27:02] INFO:正在擦除文件"/sys/mcuimg.bin "
[15:27:02]信息:正在删除文件/sys/mcuimg.bin
[15:27:02]信息:擦除文件已完成
[15:27:02]致命:>文件 C:/TI/Flash html ELR -ver0.9 15.02.18/本地文件系统上不存在
[15:27:02]信息:>正在执行操作:断开
[15:27:02]运行程序返回。

面临致命错误、请建议所需的更改

另请分享 UniFlashCompanion 的链接,以便生成。 UCF 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用最新的兼容 Uniflash 版本3.4.1 ( https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH/3.4.1 )进行测试?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,似乎你失败了 mcuimage 因为该文件不存在。 您是否浏览并填充了正确的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我做了,它工作!

    您是否具有 UniFlashCompanion.exe 的生成链接。 UCF 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为  UniFlashCompanion.exe 不是一个 TI 工具、而是一个开源工具。

    在 TI、您需要从 GUI 中选择文件并最终生成 UCF 文件。

    如果您仍然需要 UniFlashCompanion、下面有一个链接但已损坏。

    https://www.youtube.com/watch?v=cwee5eK6yRQ

    什洛米