This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:我可以在 CCS 中导入 WIFI_Doorlock 项目。

Guru**** 2596805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1290226/cc3220sf-launchxl-i-can-t-import-the-wifi_doorlock-project-in-ccs

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF、CC3220S

大家好、

我的客户通过了导入 CCS 项目。 此工程位于 C:\ti\ccs1250\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\demos 中。 如果单击 Finish、一个错误将被报告。

在本 网站上、我发现了以下注意事项:

若要成功构建 WIFI_Doorlock 工程、OTA 库和 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序必须导入到同一个工作区中、并首先成功构建。

我让他导入  OTA 库和 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序 、但他不能、我也无法导入。

问题是、如何将 WIFI_Doorlock 工程、OTA 库和 SimpleLink Wi-Fi 主机驱动程序导入到 CCS 中并 成功编译。

simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、该参考设计是使用 SDK 2.10 ( 已使用5年)构建的。

    最早 可以找到的数据是 2.40

    我不建议使用此版本、而是其中一个较新版本(6.10和7.10)、因为有许多新功能和错误修复。 似乎您安装了最新的7.10。

    高达 SDK 6.10每个应用工程(.projectspec)都 导入了 特定于 RTOS 的工程(用于 RTOS 配置)。 CCS 无法找到该错误。

    但在7.10中,我们停止了使用 RTOS 项目,取而代之的是通过 syscfg 完成配置。

    我建议您使用以下选项之一:

    (1)安装 SDK 6.10、然后在编辑器中打开 wifi _doorlock projectspec 文件(tirtos/ccs/wifi_doorlock_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.projectspec)并更新"import spec"路径:

     

    *请注意、您将需要卸载 SDK 7.10、因此 ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}将指向6.10、或者您可以将其替换为 SDK 的绝对路径。

    这应该会让您导入应用程序、但版本2.10与6.10之间可能存在更多更新、因此需要进行移植。

    (2) 导入其中一个 SDK7.10示例、并将源文件替换为 WiFi_Doorlock 中的源文件。

    *同样、这需要对代码进行一些更改、因为 syscfg 在旧版 SDK 中替换 board 文件。

    (3)安装 SDK 2.40、这应该是参考设计所使用的 SDK 2.40。 稍后、您可能需要手动将主机驱动程序和其他组件移植到最新版本、以避免已经修复的问题。

    由于该示例很旧、我想您至少会在云连接方面遇到问题(例如证书更新)、因此希望能够进行更多的移植工作。