This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:关于微控制器本身的研究(CC3300)

Guru**** 2596045 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1289858/cc3300-quarry-about-microcontroller-itself-cc3300

器件型号:cc3300

您好!

我想知道使用哪个控制器连接 CC3300 wifi 芯片、这是可行的吗?

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们正式的软件包中、参考平台是 AM243

    AM243有点是高端(MCU+)、但我们可以(通过 SPI/SDIO)与大多数 MCU (尤其是基于 M4/M33的 MCU)一起工作 、这些 MCU 的主要要求是大闪存/RAM -至少 1MB 的程序用于所需的网络和 TLS 堆栈+应用 (如果 应用 非常简单、则可以稍微少一点)+ ~400KB 的 cc33xx 固件、这些固件可 位于  外部串行闪存上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我是否有任何微控制器可以连接数据速率为1Gbps 的 WiFi 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc33xx 不支持1Gbps。

    TI 专注于数据速率受限的物联网用例。