This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:停用 b 模式

Guru**** 2777795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1290011/cc3135mod-deactivate-b-mode

器件型号:CC3135MOD

目前、我们在认证期间遇到 B 模式(1Mbit/s)下2.4GHz 通道的杂散发射范围问题。 4.8GHz 下的二次谐波超出了限值。


当我们使用全球国家/地区代码(00)时、很遗憾无法为信道设置 BO 偏移。 将功率降低到最小 TX 功率级别= 15也不起作用。

我们仅使用 STA 模式。 现在的问题是、我们是否可以完全停用模块上的 b mode? 不幸的是、我在手册中找不到有关这方面的任何内容。

我很乐意收到答案。  提前感谢您!

此致、

西尔维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Silvio:

    遗憾的是、无法为此器件禁用 B 模式。