This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:温度对射频性能的影响以及用于覆盖它的命令

Guru**** 2597405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1288389/wl1837mod-temperature-impact-on-rf-performance-and-commands-to-override-it

器件型号:WL1837MOD

我能够在 数据表的注1中找到 相关信息、其中提到了从80°C 开始射频性能下降、在最大性能损耗为30%的情况下。  对于蓝牙、我还找到了一条 HCI 命令来覆盖温度保护( HCI_VS_457C_ Pb_Enable_ Calibration_Enhanced) 。 我们是否对 Wi-Fi 无线电使用类似的覆盖命令? 您能否提供有关此主题的任何详细信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我对这个问题有点困惑、能否请您解释一下您要实现什么目标?

    一般来说、Wi-Fi 固件可以完全控制射频性能、而 INI 中的用户可获得射频功率和天线等一些设置。 没有禁用 INI 中的温度保护的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 为了确保这一点、以下是客户提出的后续问题:

    1. WLAN 关断的阈值温度
      1. X 度:关闭
      2. X 度:降低数据速率
      3. X 度:功率退避
    2. 如何从器件中读取它

    根据您的想法、应用将无法访问温度信息。 您能确认吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    是的、是这样。 固件确实会读取内部温度、但该数据不会暴露给用户应用程序。  

    然而、退避可在 INI 中配置、但同样、并不是基于确切的温度。 我认为 INI 指南提供了一些有关这方面的信息。