This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF12MONR 是否会精确替代 CC3220MODASF12MONR

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1287264/cc3235modasf-can-cc3235modasf12monr-will-be-exact-replacement-for-cc3220modasf12monr

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

您好!

我正在我的项目中使用 CC3220MODASF12MONR。 但此模块仅支持2.5GHz。 我需要一个5GHz 支持模块、而不需要更改任何硬件连接。

我是否能够使用 CC3235MODASF12MONR 模块来代替 CC3220MODASF12MONR?  

我检查了引脚对引脚没有模块差异。

此更改是否需要更改硬件连接?  

请告诉我要针对此活动进行的硬件更改和软件更改。

如果不需要更改硬件、我可以仅通过交换模块、相应地调整软件、以与现有的硬件连接配合使用。

请分享您对此的看法。

期待您的回复!

谢谢。

Murali C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Murali C,

    从系统迁移到系统级时、 CC3220MOD ASF 目标  CC3235MOD ASF、但有一些像确保具有 引脚25、26和29接地。  我建议 您  从 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 下载 CC3x35_HardwareDesignChecklist (Lit# SWRU552) 。  

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您提供快速反馈。 我未将引脚25、26、29 与接地相连。 那么、它是否会影响功能?

    请告诉我、这些引脚接地实现必须具有或应该具有。 在此基础上、我将计划更改电路板设计。  

    谢谢。

    穆拉利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    我完全 建议您遵循我们记录的 设计指南、如果您的电路板出现问题、由于 未遵循我们的设计建议、我们将无法提供太多帮助。  以及前面提到的使用CC3x35_HardwareDesignChecklist (文献编号 SWRU552) 和/或  CC3x20 SimpleLink Wi-Fi 和物联网设计清单以及 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 中提供的其他文档

    话虽如此、 在电路板上进行简单的交换似乎没有损坏器件或影响功能的风险、因此我建议仅交换并测试该模块。  

    请注意、如果不将 RF_BG 引脚周围的引脚接地、进而未经最终产品的监管认证(如 FCC/ISED)、可能会影响射频性能。  

    如果您还有任何问题、请告诉我!

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的详细反馈。

    我将引脚25和26接地、因为我已将这两个引脚指定为测试点。 它易于接地。 但我无法将引脚29接地、因为它是 NC 引脚并且在硬件中没有任何设置。  

    我想问一下、我是否可以将此电路板用于研发目的、交换模块并将引脚25和26与接地连接、而不是引脚29连接。 不管怎样、我将根据最终产品中的设计指南通过更改电路板设计来实现接地连接。  

    它会作为开发板使用并用于研发吗? 或者甚至不连接引脚29是否会影响模块的全部功能?

    请告诉我您的想法!

    谢谢。

    穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murali:

     前面讲过、 在您的电路板中使用 CC3235MOD 器件没有风险、而且功能应该可以正常工作。  出于各种 原因、我们建议将这些引脚接地、但它对开发和研发应用的影响不会太大。  

    Br、

    杰西卡   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的支持。

    谢谢。

    Murali C