This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:无法从 Azure IoT 插件导入示例项目

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276278/launchcc3220modasf-unable-to-import-an-example-project-from-the-azure-iot-plug-in

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!


我们使用的是 CCS 版本12.0、我们按照本文档的指导安装和设置 CCS 代码。

在12.0版的 CCS 中、我们在 Resource Explorer 中看不到简单链路布局物联网插件 SDK、因此我们使用此链接从外部下载最新版本的简单链路布局物联网插件 SDK。
 https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC32XX-PLUGIN-FOR-AZUREIOT /4.10.01.01

当尝试从 Azure IoT 插件导入示例项目时、会出现以下错误

请帮助我解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看到你有另一篇文章(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1276277/launchcc3220modasf-unable-to-communicate-with-azure-iot-hub-using-iothub_client_sample_mqtt-instance-from-azure-iot-plugin )在同一个 Azure 插件上有一些问题,所以这个问题是否仍然相关?  

    请注意、Azure 插件是旧的、基于旧的 CC32xx 基本 SDK ( 4.10.00.07 )。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在尝试 simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07版本和 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_01。 但我们 只能 使用 simplelink_cc32xx_4_10_01_01版本的 SDK_4_10_00_07导入 azure IoT 插件示例代码    。

    实际上、我们的要求是在最新的 Azure IoT SDK 插件中使用 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_01运行 MQTT 示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在这两个版本之间、使用 projectspec 的 SDK 方法已更改。

    在 projectspec 的早期版本中、RTOS projectspec 包含在示例 projectspec 中、并已导入。

    例如,您可以在每个示例 projectspace 中看到如下行:

    此错误已不存在、且您在上面标出了错误。

    对于该示例、最好使用新 SDK 中的工作示例作为基准、而只使用旧示例中的相关应用程序文件。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最新的 azure 插件版本是 azure_cc32xx_4_10_01_01、如何在 azure_cc32xx_4_10_01_01中导入包含最新版本 simplelink SDK 的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、您可能会因错误而出错并手动解决、但您也可以使用某个可正常运行的现有项目、并将现有源文件替换为插件中的源文件。 需要进行一些手动集成、但由于 SDK 结构发生了变化、我看不到其他方式。

    看一下这个特定错误、tirtos projectspec 似乎已更改了位置、因此应该很容易。

    原始值为:  

    新模块为:

    此致、

    什洛米