This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:中国 SRRC 信号强度在 CH13/14界限发生故障

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1284547/wl1837modcom8i-china-srrc-signal-strength-fail-at-ch13-14-boundry

器件型号:WL1837MODCOM8I
主题中讨论的其他器件:WL1837MOD

尊敬的 TI 客户:

 我们使用 TI WL1837MODCOM8 EVM 发出 G 模式 CH 13中的测试信号。

我们使用 Git 中的 TI RTTT 和最新的 F/W R8.8 v8.9.1.0.0和 R8.7SP3 v8.9.0.0.90在 EVM 板上进行测试。

 我们发现、CH13/CH14界限(2.4835GHz)处的信号强度将为-29.53dbm、无法通过 SRRC (低于-40dBm)。

 如果我们使用校准器在该 EVM 模块上进行测试、它也会出现相同的情况。

 现在、我们客户的新产品需要通过从2023/10/15生效的最新中国 SRRC 认证、请告诉我们、我们如何在此边界上改变信号强度。

 页 S、我们还在 EVM 上使用校准器并使用 wlconf 内的 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini 在 Linux 中生成配置和加载以进行测试、结果也类似于 HIGH 以通过认证。

此致、

/克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的诸位:

     结果如下:

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CKHSU:

    这可能需要增加该信道和速率的 BO 值。 请参阅此 INI 文件结构应用手册、第1.3节通过第4节中的示例突出显示了您的特定需求。

    如果有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan:

     感谢您的答复。

     我已经在 EVM 上进行了测试、该值似乎可以降低带边沿中的信号强度。 我已将发送至设置给客户、以了解他们是否可以接受该设置、因为 CH13中的主频带功率也低于预期。

     我们现在正在等待他们的答复。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan:

     当 BO 设置为:

    1、13 db、功率太低。

    2. 11db,功耗不够,但带边裕度足够了。

    3.9dB、功率就足够了、低于40dB、但裕度太接近40dB。

    4.7dB、功率足够、但高于40dB。

     选择合适的逻辑器件。 您是否有任何想法、希望将频带边缘保持为低于11dB 的设置 BO、但具有更高的 TX 功率?

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ckhsu。

    我不确定功率太低或功率不够是什么意思、但这种方法将是他们通过此测试的唯一方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan:

     "功率太低"表示频谱分析仪中的 TX 功率小于10dBm。 客户希望 TX 功率大于10dBm、频带边缘的裕度至少为3dBm (-43dbm)。

     好的、我们将在内部讨论如何回复客户。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ckhsu。

    这是客户提供的规格。 遗憾的是、可能没有满足他们所需规格和 SRRC 要求的解决方案。 此模块尚未通过 SRRC 认证。