This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在中国 SRRC 测试中未通过杂散发射测试-需要知道2.4GHz 的 CH13是否可以永久禁用。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1285610/wl1837mod-failing-spurious-emission-test-at-china-srrc-tests---need-to-know-if-ch13-of-2-4ghz-can-be-disabled-permanently

器件型号:WL1837MOD

尊敬的 TI 团队:

我们正在针对中国市场对我们的产品进行无线测试。 当在2.4GHz C13下启用连续 Tx 时、802.11g 和802.11n 协议下、边带会超出2483.5MHz 的限值。  

无法抑制边带。 已使用.ini 文件将 CH13的幂设置为00。 但这没用。  

是否可以永久禁用 CH13?

此致、

古纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Guna 您好!

    我建议 考虑更改国家/地区代码。 INI 文件将无法完全禁用某个通道的电源、只需 回滚电源即可 。  

    请注意、我们的 WL18xxMOD 未经过中国认证、因此我们不提供认证 支持。

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    不接受更改国家/地区代码、因为与中国相比、某些国家/地区(FCC、例如阻止 CH12和13)允许2.4GHz 频段具有更高的功率。  

    此致、

    古纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guna 您好!

    您能否 使用不同的国家/地区代码来完全阻止 ch13、然后用 INI 文件降低 TX 功率?

    Br、

    JMT