This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:始终开启策略中的连接尝试频率

Guru**** 2604985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1286290/cc3235s-frequency-of-connection-attempts-in-always-on-policy

器件型号:CC3235S

您好!

在  SL_WLAN_ALWAYS_ON_POLICY 中运行 CC3235S 器件、配置如下

sl_WlanPolicySet (SL_WLAN_POLICY_PM、SL_WLAN_ALWAYS_ON_POLICY、NULL、0);

像这样运行但未连接到 SSID 时、器件尝试连接的频率如何、即第一步发送探测请求?

此致 Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者之间不应存在任何关联。

    ALWAYS_ON 表示器件保持开启状态而不进入 LPDS、但每当有东西要传输时、会进入 LPDS。

    无论电源策略如何、都将进行连接和扫描、具体取决于配置。

    您能否更具体地说明您所期望的内容以及如何设置系统以进行扫描和连接?

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的回答。 假设您在涵盖 x SEK 的 AP、 想知道器件扫描 AP 并尝试与 AP 关联的可能性有多大。

    如果使用此连接策略运行、您能否说明它的行为?

       状态=  sl_WlanPolicySet (SL_WLAN_POLICY_CONNECTION、

                    SL_WLAN_CONNECTION_POLICY (1、0、0、1)、NULL、 0);

    BR TOMAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、设置自动模式后、器件会尝试根据优先级从存储的配置文件连接到 AP。 因此、如果您有存储的配置文件且策略设置为"自动"、则应在 AP 处于范围内时进行连接(见扫描列表)。 扫描应在后台定期运行。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、还可以讲一讲用于后台定期扫描的默认设置吗? 此外、如果一个用户使用或它们是否相互独立、那么器件是否具有更难连接的特性?

    sl_WlanPolicySet (SL_WLAN_POLICY_SCAN、SL_WLAN_SCAN_POLICY (1、1)、(_u8 *)&intervalInsecond、sizeof (intervalInsecond));

    有可能进行离线讨论?

    此致 Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、扫描间隔适用于手动调用扫描时的一次性扫描、与连接扫描无关。

    对于连接扫描、我只能说它是可伸缩的、即以较低的间隔开始并增加。 其最大间隔为16秒。

    因此、扫描的速度可低至几 uSecs、最长可达16秒(如果看不到 AP)。

    达到16秒间隔需要16轮(这是 ROM 代码中的静态表)。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢、可以提供很多帮助。 我真的需要理解这一点、因此还有一个问题 、这种连接扫描伸缩间隔、是否完全可以使用任何 API 调用从应用中进行配置、还是只能在 SL 库中设置? 都记录在技术参考手册中的某个位置?

    此致 Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没想到您写的是静态表、所以我的第一个问题没有答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    准确地说、始终可以实施一个补丁来覆盖它、但由于这不是真正的错误、而是一个实现、因此最好将补丁保存到实际的错误中。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助