This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:使用 HCI 工具进行 BLE/BT 认证测试

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1286504/wl1835mod-ble-bt-certification-testing-using-hci-tools

器件型号:WL1835MOD

您好!

要发送的正确命令集是什么、能够在 WL18xx 芯片组上为 BLE/BT 生成连续 TX 信号?  

 对于 BLE 测试、我可以找到以下内容、但是、如何通过嵌入式 Linux 使用"HCITOOL cmd"发送这些命令:  

SEND_HCI_BLE_SWE_0x201e Transmitter_Test、0x00、0x00、0

WAIT_HCI_CHI_ Command_Complete_ Transmitter_Test_Event 5000、任意、

HCI_BLE_EVM Transmitter_Test、0x00 Test_End 0x201f

WAIT_HCI_CE_CE_5000 Command_Complete_、Any、Test_End、0x00、0 Test_End_Event

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是 WiLink 蓝牙测试指南。

    https://www.ti.com/lit/an/swra750/swra750.pdf

    第5节介绍了如果使用 bluez 作为堆栈、如何转换 hcitool 的命令、如果使用 bluetootopiaPM、则如何转换 SS1Tool。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    在该文档中提到了"每个 HCI 命令都有一个操作码;"在哪里可以找到 HCI 命令的操作码列表?  

    谢谢。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    以下是特定于 WiLink 供应商的命令列表。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru442b/swru442b.pdf

    该器件还支持强制性 OP 代码、您可以在 BT sig 的5.1蓝牙核心规范中找到这些代码。

    此脚本中还包括

    Send_HCI_BLE_Transmitter_Test 0x201e, 0x00, 0x00, 0
    
    Wait_HCI_Command_Complete_BLE_Transmitter_Test_Event 5000, any,
    
    HCI_BLE_Transmitter_Test, 0x00 Send_HCI_BLE_Test_End 0x201f
    
    Wait_HCI_Command_Complete_BLE_Test_End_Event 5000, any, HCI_BLE_Test_End, 0x00, 0

    BLE_Transmitter_test 操作码为0x201E

    BLE_MCUn Test_End 操作码为0x201F。

    它们是内核规格中的操作码。

    此外、如果您下载 HCITester、  

    https://www.ti.com/lit/ml/swru136b/swru136b.pdf

    并导入 WiLink XML 文件。 您可以找到包含所有支持的 HCI 命令及其操作码的库。 以及需要的参数。

    此致、

    罗格利奥