This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:I2C 多主机通信参考代码

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1286225/cc3220sf-reference-code-for-i2c-multimaster-communication

器件型号:CC3220SF

尊敬的社区:

我将 CC3220SF 用于自定义应用。  我需要 在多主模式下与 I2C 从器件通信 、因为还有另一个 处理器也充当主器件。

我从 TRM 上读到、这个芯片支持带有仲裁程序的多主机 I2C 通信。

第179页:

https://www.ti.com/lit/ug/swru465/swru465.pdf?ts = 1698654760292和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我想知道是否有任何参考代码可用于实现多主器件 I2C 通信。

谢谢。此致、

斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、所提供示例上没有适用于多主器件的参考。

    如果有人尝试过、我会让论坛中的其他人评论。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TI 驱动程序不支持多主 I2C。 但使用 driverlib、这应该可以实现。 这涉及到处理从 API I2CMasterErr ()返回的错误 I2C_MASTER_ERR_ARB_Lost

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 的更新。