This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wi-Fi 芯片选择- FHD 视频传输要求

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1281554/wi-fi-chip-selection---fhd-video-transmission-requirement

您好!

我们需要 通过 Wi-Fi 传输 FHD 视频、您知道 MCU 的典型要求是什么(MCU 速度/RAM/闪存等)吗? 我们可以使用2.4GHz 来对其进行归档吗? 或者必须使用5GHz?

此致

巴克利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley:  

    我现正研究此事,并会在明日跟进。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley:

    很抱歉耽误你的时间。 我们有一个使用 CC32xx 系列器件的参考设计、

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduez4/tiduez4.pdf

    此参考设计展示了用于高分辨率前照灯

    还有这种设计

    https://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

    它指定720p 具有2Mbps 的吞吐量要求、因此1080p 应该约为5Mbps。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    2.4GHz 的吞吐量是否足以传输1080p 视频流?  

    此致、

    巴克利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴克利

    2.4GHz 频段应该足以传输1080p。

    此致、

    罗格利奥