This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:来自 sl_FsGetInfo (..)的 FLAG 和 WriteCounter

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1285153/cc3220sf-flags-and-writecounter-from-sl_fsgetinfo

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3200

大家好!

我在另一个旧线程中看到、  sl_FsGetInfo (..)中未反映在文件创建期间对标志 SL_fs_create_failsafe 的使用。 输出
不支持哪些其他标志?  对于某些文件、我看到 Flags = 0。

如何解读右侧的标志?

您能告诉我一些文档吗?

另外:我想知道 WriteCounter 输出是如何工作的。
该值是否为偶数?
该值是否在文件打开和关闭时递增(不向其添加数据)?

感谢您的帮助!

Jiří

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了小测试、我看到 WriteCounter 在每次打开以进行写入(包括文件创建)时递增。

    因此我想、"Len = 0"和"WriteCounter = 1"的文件绝不会写入任何数据(仅创建)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您特别感兴趣的标志是什么?  

    我不确定这是否已记录在案、因此需要检查代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    无特定标志。 但正如我写的、某些文件的值为0。
    我试图了解我们的代码中的一个错误、因此了解这些标记可能对我有所帮助。

    Jiří

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以指向旧线程吗?

    您是指  sl_FsGetInfo 还是 sl_FsGetFileList 中的标志?

    至少 sl_FsGetInfo 的代码看起来不错、应该会返回所有参数(包括失效防护)-可能我缺失了一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧线程:  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/494111/does-sl_fsgetinfo-reflect-if-the-fail-safe-option-is-on-for-a-file?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sl_FsGetInfo#

    我 指的是  sl_FsGetInfo (..)中的标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题适用于 CC3200 - 自此似乎已更新。

    具体而言、为了检查"失效防护"、您需要检查:

    bool IsFailsafe =  ! (flags & SL_FS_INFO_NOT_FAILSAFE) ;

    请注意、该标志位指示"未失效防护"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kobi! 我将反映这些信息!