This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:UniFlash 编程不好

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1285432/cc3220sf-launchxl-uniflash-programming-was-not-good

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我是 Hirose。

使用 CC3220SF-LAUNCHXL 中的 UniFlash、对我的应用进行编程。 但应用程序无法正常工作。

 

我对我的应用程序进行编程、包括 WiFi、并且提供简单且可开发的选项。 刻录完成编程。 但是、应用程序不会启动。 在调查中,main ()似乎没有开始。

 

 应用的方式相同、

ⅰ)   PWM_LED

ⅱ)   按钮_LED_TOGGLE

我可以成功进行这些编程。 它们一开始很好。

奇怪的是,成功与否取决于应用程序的内容。

两个.bin 文件 是正确的、并带有它们的附件。

 

我不知道什么是坏的。   我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和人:

    • 您的代码可能无法正确构建(链接器文件等问题)。 当代码由 ROM 引导程序从 sFlash (SPI 闪存)加载时、会加载并从确切的地址执行。 但是、如果您的代码构建不当、它在由 ROM 引导程序加载后不会启动。 当 CCS 使用 JTAG 加载代码时、此操作不受影响。
    • 其他选项可能是 Uniflash 软件使用错误(MCU 映像文件名称错误、证书问题等)。 以下 是 Uniflash 软件指南。

    第一步、请选择其中一个 SDK 示例(选择 SF 而非 S 器件的示例)。 构建此示例并使用 Uniflash 上传。 如果代码执行正确、则可以确保工作流程正确。 您可以将此 SDK 示例项目用作您的项目的基础。 不要从头开始创建工程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan.

    感谢您的快速建议、我得以从 UniFlash 问题中逃脱。

    我发现了另一个很好的例子,所以你说。 基于此值、它重新构建到我需要的应用中。

    目的已实现。 很高兴。

    谢谢。     和仁