This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:国家/地区代码

Guru**** 2604235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1285344/cc3220sf-country-code

器件型号:CC3220SF

大家好!

用于设置国家/地区的论坛条目 CC3220SF:Simplelink API 说明:

*设置国家/地区代码对 STA 和 AP 模式有效

*更改国家/地区代码后必须进行 NWP 重置

因此、我假设国家/地区代码的设置与设置模式无关。
最后一个国家/地区代码集在两种模式下都处于活动状态、直到它再次被更改、对吧?

论坛条目还指出:是的,更改国家代码后必须进行 NWP 重置。

文档 swru455m.pdf 附录 B.1将"设置国家/地区代码"列为"系统持久、系统持久:立即生效"、并在根据系统持久模式复位后保留。

在我看来、这与"需要 NWP 复位"的说法不同。

那么、在调用 sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_COUNTRY_CODE ...)之后、正确的方式是什么?

为什么附录中只提到"为 AP 模式设置国家/地区代码"、而没有提到 STA 模式?

提前感谢、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为此设置主要用于 AP、我会在执行 NWP 复位以切换角色之前对其进行设置、即使此配置(根据规范并直到以不同方式进行证明)不需要特别进行复位也是如此。

     至于站点、当前代码将基于扫描结果(AP 报告其国家/地区代码的信标)、例如、  在获取足够的信道(DFS 或12-14信道)之前、它不会在任何可疑信道上(探测请求)进行传输(探测请求) 来自附近确认特定国家/地区的 AP 的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    非常感谢您的回答。

    在我的应用程序中、我可以收到更改 AP 或 STA 这两种角色的国家/地区代码的请求、
    如果我理解正确、建议在用上面显示的命令更改国家/地区代码时进行 NWP 复位。 这也适用于无需改变角色的情况、对吧?

    此致、
    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据编程人员指南 、您无需在设置国家/地区代码后复位 NWP (sl_Stop + sl_Start)。

    如果您发现此问题(假设我们讨论的是 AP 角色-您可以检查信标是否显示了新的国家/地区代码)、则需要 执行 NWP 复位 (并向我们报告、以便我们检查此内容并在需要时更新文档)。 同样、对于工作站-此设置不应产生影响。  

    为了保证安全、只需根据国家/地区代码设置进行重置即可。 这不是频繁进行的操作、因此不应影响用户体验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    非常感谢您的回答。

    此致、
    罗曼