This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:在功率级别为20000 (20dBm)的中国 WL1835MOD 发射(SRRC)测试失败

Guru**** 2810945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1279043/wl1835mod-wl1835mod-emission-srrc-test-is-failed-at-china-with-power-level-of-20000-20dbm

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:WL1835

您好!

我们将使用 WL1835模块。   在功率级别为20000 (20dBm)的中国、发射(SRRC)测试失败。 使用以下命令来设置功率级别。  

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0

我们想知道通过中国 SRRC 排放测试的最佳功率等级。

此外,您能提供任何. INI 文件特定于中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最佳的功率级别取决于 所用的天线芯片和 PCB 布局等多种因素。  能否提供有关失败原因的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前不支持 WL18模块的 SRRC 认证。 不过、我们正在研究使我们新的 CC33XX 系列器件获得 SRRC 认证。

    感谢您的理解。
    安迪