This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:AM62-SK 上的 startwlanap.sh 故障

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1285407/wl1837mod-startwlanap-sh-on-am62-sk-failing

器件型号:WL1837MOD

您好!

我不确定由谁维护此脚本、但现在已经将其放在 WiLink 论坛中了。

我使用最新的 AM62 Processor SDK Linux 映像创建了一张新的 SD 卡、并在 AM62-SK (E3)上运行该卡。 默认情况下、它应在启动时启动 WiLink 模块。 但是、我看到的是初始化脚本出现故障。

[   14.069916] startwlanap.sh[1055]: sed: unmatched '/'
[   14.160718] startwlanap.sh[1056]: adding wlan1 interface
[   14.186347] startwlanap.sh[1058]: command failed: No such file or directory (-2)
[   14.557207] audit: type=1334 audit(20.424:6): prog-id=9 op=LOAD
[   14.563365] audit: type=1334 audit(20.432:7): prog-id=10 op=LOAD
         Starting User Database Manager...
[   14.406701] startwlanap.sh[1059]: Line 499: unknown configuration item 'wep_rekey_period'
[   14.407244] startwlanap.sh[1059]: 1 errors found in configuration file '/usr/share/wl18xx/hostapd.conf'
[   14.407541] startwlanap.sh[1059]: Failed to set up interface with /usr/share/wl18xx/hostapd.conf
[   14.407822] startwlanap.sh[1059]: Failed to initialize interface

因此我看不到 wlan1接口出现了。 同样、我也看不到 wlan0出现用于 sta 演示。 尽管对于那个、是否应该初始化演示模式关闭了?

无论如何、我都没有机会了解 sed 命令或 WLAN 接口的添加有什么问题、 但希望团队能快速找到一些建议、了解是否存在简单的语法错误或其他导致脚本失败的问题。

穆南