This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:&&39;package_not_found'更新 SDK 后生成错误

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSBIOS, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1285480/cc3235sf-package_not_found-build-error-after-updating-sdk

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSCC3220SF

您好!

使用 SimpleLink CC32xx SDK [5.20.0.06]时、"tirtos_builds_CC3225SF_LAUNCHXL_release_ccs"项目构建时没有出现错误:

但是、更改为 SimpleLink CC32xx SDK [7.10.0.13]时收到"package_not_found"错误:


****项目 tirtos_builds_CC3235SF_LAUNCHXL_release_ccs ****的配置构建版本

"C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
 
Making ../ src sysbios/sysbios.aem4 ...
gmake[1]:没有什么可以做的'所有'。
生成文件:"../release.cfg"
调用:XDCtools
"C:/ti/ccs1240/xdctools_3_62_01_16_core/xs "--xdcpath="C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/.;C:/ti/ccs1240/xdctools_3_62_01_16_core/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/source;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/kernel/tirtos/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/kernel/tirtos7/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13;" xdc.tools.configPkg -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4 -p ti.platforms.simplelink:CC3220SF -r release -c "C:/ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS "../release.cfg"
正在生成 package.mak (由于.xdcenv.mak)...
正在从 package/cfg/ release_pem4.cfg 中配置 release.xem4 ...
subdir_rules.mk:12:目标"Build-227995105-InProc"的配方失败
JS:"c:/Users/RJL/workspace_v12/tirtos_builds_CC3235SF_LAUNCHXL_release_ccs/release.cfg "、第568行:xdc.services.global.XDCException: XDC。 package_not_found:无法在以下路径中找到软件包"ti.posix.tirtos":"c:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13;C:/ti/ccs1240/xdctools_3_62_01_16_core/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/source;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/kernel/tirtos/packages;C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/kernel/tirtos7/packages;C:/ti/ccs1240/xdctools_3_62_01_16_core/packages;.."。 确保正确设置封装路径。
   "./package/cfg/release_pem4.cfg ",第189行
gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4.xdl]错误1
gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件"package/cfg/release_pem4.h"
gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4.xdl]删除文件"package/cfg/release_pem4.c"
JS:"c:/ti/ccs1240/xdctools_3_62_01_16_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs "、第52行:error:xdc.tools.configuro:由于更早的错误而导致配置失败(状态= 2);已删除"linker.cmd"。
gmake[2]:***[build-227995105-InProc]错误1
gmake[1]:***[BUILD-227995105]错误2
gmake[1]:由于错误,未重新生成目标"configPkg/linker.cmd"。
gmake:***[全部]错误2
subdir_rules.mk:9:目标"Build-227995105"的配方失败
Makefile:127:目标"全部"的食谱失败

****构建完成****

圈出的自动生成的头文件是否正确?

如何解决此问题?

谢谢。

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您的项目似乎基于 TI-RTOS 6、但在最新的 SDK 中已删除对此版本的支持。 最新的 SDK (7.10.0.13)仅支持 TI-RTOS 7。 但请等待 TI 确认。

    若要将最新 SDK 支持添加到工程中、您需要移植到 TI-RTOS 7。 我不能说这能为你付出多大的努力。

    个人来说、我放弃了 SDK 7.10.0.13的迁移、而是选择了 SDK 6.10.00.05。 我已将重要组件/更改向后移植到 SDK 6.10.0.5。 在我的工程中、完全迁移到 SDK 7.10.0.13会非常困难。

    1月