This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:在 SysConfig 中获取 ADC 引脚

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1283995/launchcc3235mod-getting-adc-pin-in-sysconfig

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我是 SysConfig 的新手、现在我可能需要帮助获取连接此 Mikroe PROFET 15上的最后一个引脚。 我需要在升压器接头上提供一个具有电流配置的 ADC 引脚。

我已经确定了在13.5VDC 和11A 时使用的大约0.7VDC 的最大输出电压、因此小于1.8VDC。  

e2e.ti.com/.../common_5F00_i2c_5F00_ADC.syscfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一定以为什么都不会起作用、因为下面的内容似乎是可以的?  BoosterPack 接头上的模拟输入2引脚2还是6?

    e2e.ti.com/.../common_5F00_i2c_5F00_ADC_5F00_OK_5F00_syscfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BoosterPack 引脚25?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:  

    您未指定接收到什么错误、因此很难确定可能出错的原因。 确实只初始化 ADC 一次、并尝试使用示例3的另一个模拟输入。 sysconfgi 中还提供了一个方便的 launchpad 视图、其中介绍了正在使用的引脚。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 为空
    初始化 CONFIG_ADC_PDIS 时出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经历了很多麻烦之后,我最后从 adcsinglechChannel 向我的主 i2c+tcpecho SysConfig 添加了一些只包含 ADC 的行,重命名 ADC 以匹配代码,并且忘记了 ADC_init(),直到被标识为空问题。 现在、为了检查 ADC、使其看起来与我测量的0.7V 电压相类似、添加至报告、如果没有 mistakes.e2e.ti.com/.../4505.common_5F00_i2c_5F00_syscfg.txt、那就不难了。