This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:wl18xx-fw-4.bin 和 wl18xx-fw-2.bin 之间的差异

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1285380/wl1807mod-difference-between-wl18xx-fw-4-bin-and-wl18xx-fw-2-bin

器件型号:WL1807MOD

您好!

 wl18xx-fw-4.bin 和 wl18xx-FW-2.bin 之间的区别是什么?

我在 wl18xx_fw git repo 中看到 只有一个 wl18xx-FW-4.bin、但在我客户的 Android 文件系统中还有一个 wl18xx-FW-2.bin。 两者同时使用的目的是什么? 我在 android.mk 文件中看到、编译目标是 wl18xx-fw-2.bin、因此只需要严格重命名现有的 FW 吗?  

非常感谢这里的任何见解!

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我不熟悉 wl18xx-FW-2.bin、我只是知道它非常旧。

    您在哪个软件应用程序中引用 android.mk 文件?  

    我只熟悉-4.bin 版本、因此如果您的内核版本非常旧、则可能使用-2.bin 版本。 否则、内核应使用-4.bin。  

    作为参考点、我在 https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/ 存储库中看到-2.bin 于2014年重命名为-3.bin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    我在 wl18xx_fw git 存储库中看到如下所示:

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/tree/Android.mk#n5

    不确定这是否需要更新或 Android 是否出于某种原因特别需要 wl18xx-fw-2.bin ...

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我看到了,我实际上不知道该如何 repo 可以用于 android,我不熟悉 Android 的评论。 如果出于某种原因而使用该 Makefile、则很可能应该更新它以使用-4.bin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,是的,感谢反馈,我不知道100%如何使用它,但会让客户知道使用-4.bin。

    穆南