This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:企业 WiFi EAP-TLS 连接支持。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1284976/cc3235modsf-enterprise-wifi-eap-tls-connection-support

器件型号:CC3235MODSF

你好。

我当时正在根据客户要求、利用基于 TLS1.2的身份验证建立企业 WiFi 连接、并解决一些问题。 我开始追逐它、并 在 e2e 论坛上发现了许多主题、这些主题解决了声称、CC3235MODSF 不支持带 TLS1.2的 EAP-TLS、仅支持 TLS1.0。 以下是我找到的主题列表:  

所以、我似乎没有机会 满足客户要求。 甚至不提具有企业 WiFi 功能的 WPA3。  

这还会导致以下其他问题:

  • 所有与 TLS 相关的 EAP 方法(EAP-TLS、EAP-TTLS-xxx、PEAP-TLS)是否仅支持 TLS1.0?  
  • 其他 EAP 方法(PEAP)是否有类似的支持问题惊喜?   这是为了满足需要、可以根据所选硬件进行更改。  
  • TI 是否有类似 CC3235的芯片支持带 TLS1.2的 EAP-TLS? 以防需要决定更改硬件。

谢谢。  

Aliaksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC32xx NWP 不支持带 TLS 1.2的 EAP (除非您将通过收发器接口在主机上使用请求方)。

    这种限制适用于所有方法。

    当前只有 WL18xx 或 CC3301等收发器器件 可以通过外部请求方支持此功能。 如上所述、 CC32xx 可以支持收发器模式、但它需要主机上有更多的存储器(此模式将需要在主机上使用请求以及 n/w 和 TLS 堆栈)、并且 可能对所有应用程序/配置都不可行。

    TI 不会提供这样的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清!