This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:安装驱动程序问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1284794/cc3200-launchxl-problems-installing-drivers

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200SDK

我正在尝试在我的第二台笔记本电脑上设置 CC3200 Launchpad、但很遗憾我遇到了驱动程序问题。 更具体地说:"Windows 无法加载此硬件的设备驱动程序。 驱动程序可能已损坏或丢失。 (代码39)":(图片1)

 1

更深入地看,似乎我有以下驱动程序: (__LW_AT__图像2)

 2

回顾我的第一台笔记本电脑、其中的驱动程序正确安装且正常工作、这是设置:(映像3)

 3

Windows 代码39建议有丢失或损坏的驱动程序,所以 我尝试卸载驱动程序, 从 CC3200SDK_1.5.0重新安装 驱动程序、并复制与我的第一台计算机上相同的情况、方法是传输"驱动程序文件详细信息"中的驱动程序文件、并尝试像映像3中那样安装 FTDI 总线2.12.28、但仍然没有成功和相同错误。 有什么建议吗?

下载适用于 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1的 FTDI USB 串行转换器驱动程序2.12.28 (softpedia.com)