This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:BP-CC3301 + BBB

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, BP-CC33-BBB-ADAPT, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1281993/bp-cc3301-bp-cc3301-bbb

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301BP-CC33-BBB-ADAPT

您好、专家:

按照 Linux 入门文档中的说明、使用 BBB 评估 CC3301。

我使用选项1:闪存预编译 CC33xx 映像、BBB 启动内核时会发生附加的一些错误。

下面是我的设置的详细信息:

1.BBB 修订版:C

2.BP-CC33-BBB -适应 MCU120A

3.BP-CC33x1 REV E3 + tisdk-CC33xx-image-AM335x-evm.img

我还观察到、当我拔下   BBB 上的 BP-CC33-BBB-ADAPT 和 BP-CC3301时、BBB 能够成功启动内核。

BBB 版本是否有任何要求? 我没有在文档中找到它。

此致、

Seamus

e2e.ti.com/.../BBB_2B00_BP_2D00_CC3301_5F00_BAD_5F00_LOG.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    您的 BeagleBone Black 似乎已经刷写了另一个映像。 启动 BBB 时、请确保从 SD 卡引导按钮或此映像中的"引导开关": https://www.elinux.org/File:CONN_REVA5A.jpg、以确保从 SD 卡引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    我想我已经按下了启动按钮、我不知道为什么 内核无法使用 BBB + 适配器+ CC3301成功启动。

    附件是不带 适配器的日志、 CC3301

    此致、Seamus

    e2e.ti.com/.../BBB_5F00_with_5F00_SDcard.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    此启动日志与 Processor SDK 不一致。 这看起来更像刷写到 BBB eMMC 上的默认 Debian 映像。  

    确保在打开电源之前按住启动按钮。 这是一个"Sense on Power"按钮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者映像未正确刷写到 SD 卡上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    我只是按照文档通过 balenaEtcher 将未压缩的映像 tisdk-CC33xx-image-am335x-evm.img 刷写到 SD 卡上、我是否遗漏了任何步骤?

    此致、

    Seamus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    不、没有其他步骤。 您可以共享 SD 卡的内容、我可以验证映像是否正确刷写。 您可以向我发送 rootfs/usr/share/ccs33xx 上文件资源管理器的屏幕截图。 如果 SD 卡上存在此文件夹、则可能已正确刷写 SD 卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seamus 您好:

     根据您所描述的内容、我想您的硬件可能无法帮助您修改 BBB。

     您必须确保按照文档中的要求修改 H/W 板。

     要进行修改、它将从 SD 卡引导、或者默认引导是从其内部存储器引导。

     我们还使用来自 TI 下载链接的预编译映像、我确信没问题。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    SD 卡内容如下所示、即使刷新映像、我也无法在 rootfs 上浏览。

    此致、

    Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 志国:

    感谢您的回复!

    我没有修改电阻器、而是按下 S2按钮启动 BBB。

    此致、

    Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seamus 您好:

     然后、我认为您可以尝试根据文档修改它、或者让硬件更改引导引脚以强制从 SD 卡引导。

     此处、我附上了启动屏幕供您参考。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:  

    如果 CC33x 预编译映像有问题、也可以尝试使用处理器 PROCESSOR-SDK-LINUX:https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM335X/08.02.00.24 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    我将尝试更改 BBB 的硬件设置、以确保 BBB 能够从 SD 卡引导。

    由于我曾尝试使用 am335预构建映像、但日志与 CC33x 预构建映像相同。

    此致、

    Seamus